Werkzeugbereich frei (MAF) Lichtgitter

Beschreibung

Dieser Abschnitt beschreibt die EUROMAP-Nutzung eines MAF-Lichtgitters.

 

Die Signale von SGMS-Werkzeugbereich frei (MAF) sind nicht für die Absicherung von Personal gedacht.

  • Bringen Sie die Schutzvorrichtung an, wenn die Gefahr besteht, dass der Benutzer in die Form greift.
  • Integrieren Sie die Sicherheitsvorrichtung in Übereinstimmung mit den geltenden Standards wie z. B.: IEC 62046, ISO 13855.

Die Nichtverwendung eines MAF-Lichtgitters kann zu einer ungeplanten Formschließung führen, was zu Geräteschäden führen kann.

  • Verwenden Sie die SGMs, um bei Verwendung den Zustand des MAF-Lichtgitters zu signalisieren.

Die über den MAF-Anschluss am SGMS-Modul verfügbare 24 V-Stromversorgung ist strombegrenzt. Das Überschreiten des vorgeschriebenen Ausgangsstroms kann zu einem Stopp führen.

 

Das Signal des MAF-Lichtgitters dient nicht der Sicherheit, sondern stellt lediglich ein Statussignal für die SGM dar.

Schließen Sie das MAF über den dedizierten digitalen MAF-Eingangsanschluss am SGMS-Modul an. Der MAF-Eingang ist ein PNP-Typ. Einmal angeschlossen, ist der MAF-Eingang HIGH, wenn das Lichtgitter nicht blockiert ist.