Copyright und Haftungsausschlüsse

 

Universal Robots arbeitet weiter an der Verbesserung der Zuverlässigkeit und dem Leistungsvermögen seiner Produkte und behält sich daher das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Universal Robots unternimmt alle Anstrengungen, dass der Inhalt dieses Dokuments genau und korrekt ist, übernimmt jedoch keine Verantwortung für jedwede Fehler oder fehlende Informationen.

Universal Robots schließt jede Haftung aus, auch dann, wenn alle Richtlinien in diesem Dokument eingehalten werden.

Die Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) wurde entwickelt in Übereinstimmung mit Euromap 67, Version 1.11 (Ausgabe Mai 2015) und SPI AN146, The Society of the Plastics Industry, Publikationsnr. AN146 (März 2006).

Universal Robots lehnt hiermit jegliche Haftung in Bezug auf die SGM und ihr Signal an die SGMS ab, einschließlich der Stoppsignale und ihrer Handhabung der Stoppsignale von Universal Robots, da Universal Robots keine Kenntnis darüber hat, ob die SGM in Übereinstimmung mit den oben genannten Industrierichtlinien entworfen wurde.