Timer

Beskrivelse

Kommandoen »Timer« bruges til at måle realtid under programmets udførelse. Hver timernode tilføjer en timer-variabel eller henviser til en eksisterende timer-variabel.

 

Sådan får du adgang til Timer-kommandoen

  1. Gå til programmets hovedskærm. Se Kommando-Nudepunkter.

  2. Tryk på timer -ikonet i værktøjskassen »Kommandoer«.

     

    Der indsættes en node med to redigerbare felter, Variabel og Handling ,i programtræet.

  3. Tryk på feltet »Variabel «.

  4. Tryk på »Omdøb«, hvis du vælger et nyt navn, og derefter på »Bekræft«.

  5. Tryk på feltet »Handling «.

    Der er tre muligheder:

    • Start

    • Sæt på pause

    • Nulstil

    Bemærk: Timeren kan startes, sættes på pause og nulstilles til 0.

    Den tid, der er gået siden timeren startede, kan aflæses fra timer-variablen.