Gitter-iterator

Beskrivelse

Med kommandoen »Grid Iterator « kan du flytte et gitter fra den første position til den næstførste position. Kommandoen »Grid Iterator« bruges sammen med et gitter, der er oprettet i undermenuen »Grids« under menuen »Application«, som findes på værktøjslinjen til venstre. Se Grids-applikationen

 

Sådan får du adgang til kommandoen Grid Iterator

  1. Gå til programmets hovedskærm. Se Kommando-Nudepunkter.

  2. Tryk på ikonet for »Grid Iterator « i værktøjskassen »Kommandoer«.

    Der indsættes en node i programtræet. Noden har et redigerbart felt med navnet Grid-variabel og Handling .

  3. Tryk på feltet »Grid-variabel «.

  4. Vælg det specifikke gitter, du har oprettet i undermenuen Grids i Application.

  5. Tryk på feltet »Handling «.

  6. Vælg enten Increment eller Reset .

Hvert trin flytter variablen til den næste gitterposition. Variablen for positur, grid_iterator ,kan bruges som mål i en Move-node i stedet for et fast viapunkt, hvilket muliggør sekventiel bevægelse gennem gitterlayoutet.