Close
Choose your language
協働ロボットとは?協働ロボットの特長は?
協働ロボットはこれまでのロボットにはなかった画期的な特長を活かし、異なるアプローチ方法で今まで実現できなかった問題を解決します。
動画を見る
協働ロボットとは
人と協働し、活用できるロボットです。リスクアセスメントが必要ですが、安全柵なしでもお使いいただけるのが最大の特長です。スペースを必要としないため、ラインのレイアウトを変更せずに導入することができます。
従来、日本の法律規制から協働ロボットも産業ロボットと同様の括りで、80W以上のロボットを使用する際は安全柵を設け、人と作業スペースを隔離する必要がありました。しかし、2013年の規制緩和により、80W以上のロボットであっても、ロボットメーカーやユーザーが国際標準化機構(ISO)が定める規格に準じた以下の措置を講じることで、安全柵を設けずロボットを使用することが出来るようになりました。
1)安全適合監視停止 2)ハンドガイド 3)速度及び間隔監視 4)動力及び力の制限
ユニバーサルロボットでは人が触れたり、外部に接触した際に安全に力を検出して止まる機能を有しており、上記条件の4)動力及び力の制限に適合していますので、協働ロボットのアプリケーションに使用できる形となっています
協働ロボットの特長
プログラミングが容易
特許取得済の技術により、プログラミング経験のない方でも迅速にセットアップでき、ロボットを操作することができます。具体的には、任意のポイントにロボットアームを移動させたり、使いやすいタッチスクリーン形式のタブレットで矢印キーを使ったりします。
クイックな設定
従来型の産業用ロボットでは数週間を要していたプログラミングが、ユニバーサルロボットなら数時間で可能。平均的な設定時間は、わずか半日です。また、未経験の方がロボットを開梱して設置し、単純なタスクをプログラムするという一連の初期作業に要する時間は 1 時間未満です。
フレキシブルに活用
従来型の産業用ロボットは、1つのタスクだけを行うのが一般的でした。ユニバーサルロボットは軽量、省スペースのため、既存の生産レイアウトを変更することなく、複数のアプリケーションに簡単に再配置できます。これにより、多品種少量生産であっても迅速に自動化の実現が可能です。
協働的で安全
危険で反復的な作業はロボットにお任せください。作業者に与えるストレスや不慮の事故を抑えることができます。世界中で使用されている URロボットの 80% は、作業所のすぐそばに、安全柵なしで設置されています(リスク査定後)。ユニバーサルロボットの安全性は、TÜV (ドイツ技術検査協会)によって認定されています。
産業用ロボットとの違い
協働ロボットの機能的な部分としての産業ロボットとの違いはいくつかあります。ポイントをまとめてみました。
コスト面においても違いがあります。一般的にロボット単体での価格を比較しがちですが、ロボット導入及び運用にかかる総コストにて比較する必要があります。以下がコスト算出の代表的な項目です。
導入事例
ユニバーサルロボットは、毎日50,000超の生産環境で使用されています
今日すぐにでも使い始める
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。