框架

描述

“ Frame” 命令节点允许在程序执行过程中轻松创建和修改框架。 使用此节点创建的框架被称为“实时框架”,以区别于从应用程序部分创建的框架。

 

访问“框架”命令

  1. 进入主程序界面。 请参阅命令节点。

  2. 点击“命令”工具箱中的“ 框架” 图标。 在程序树中插入了一个包含两个可编辑字段的节点,分别为“操作”和“框架”。

  3. 点击“ 操作”字 段,系统将提供四个选项:

    • 创建实时框架

    • 移动框架

    • 删除框架

    • 更改父级

 

创建实时框架

 

此操作将创建一个名称为指定名称的新框架。 可以通过“位置”对话框指定框架的坐标位置及其父框架。 位置可以通过 X、Y、Z、RX、RY、RZ 中的任意一个,或者通过表达式来指定。

  1. 在“ 名称”字 段中输入您首选的框架名称。

  2. 点击“ 位置” 选项卡,随后将显示更多可供选择的字段和选项卡。

  3. “ 参考”字 段允许您选择世界坐标系、基座坐标系、法兰坐标系和TCP。

  4. 在默认的“位 姿工具箱”中。 请输入 X、Y、Z 方向的位置坐标以及 RX、RY、RZ 方向的旋转参数。

  5. 在“ 表达式工具箱”中 ,点击“ 表达式”字段,系统将提供相关功能,例如包含 IO、变量和内置函数的“快速访问”面板。

     

 

移动框架

 

此操作将现有框架移动到新位置。 该框架可以是应用程序中创建的框架,也可以是实时框架。 与创建实时框架一样,位置既可以通过坐标指定,也可以通过表达式指定。

选择“位置”选项卡后,请按照“创建实时框架”中提供的步骤 2–5 进行操作。

 

删除框架

此操作将删除一个现有的框架。 该框架可以是应用程序中创建的框架,也可以是实时框架。 “基座”和“世界”等预定义框架无法删除。

 

更改父级

 

此操作将现有框架的父框架更改为新的父框架。