Caz

Descriere

Comandă „Case” vă permite să indicați o funcție care urmează să fie executată, în funcție de o valoare de intrare. Poate fi utilizată numai cu comanda Switch. Se numește de obicei „Switch-Case”, deoarece acestea merg întotdeauna împreună.

 

Pentru a accesa comanda „Case”

  1. Accesați ecranul principal al programului. Consultați Noduri de comandă.

  2. Accesați comanda Comutare ”.

  3. După introducerea datelor în Setare expresie comutator ,atingeți prima pictogramă de adăugare din nodul secundar al comenzii comutator.

  4. Atingeți pictograma „Case ” din caseta de instrumente „Comandă”.

    Un nod care conține câmpurile „Valoare setată” și „Modul ” este inserat în arborele programului, sub expresia comutatorului.

  5. Atingeți Setare valoare .

  6. Setați valoarea dorită și atingeți Confirmare .

  7. Atingeți Modul .

 

  1. Atingeți Funcții globale .

    În arborele programului se creează un switch-case.