Estrutura
| Descrição |
O comando «Frame» permite criar e modificar facilmente estruturas durante a execução do programa. Os quadros criados com este nó são designados por «Live Frames» para os distinguir das estruturas criadas a partir da secção da aplicação.
|
|
Para aceder ao comando «Frame» |
|
| Mover frame |
Esta ação desloca uma estrutura existente para uma nova posição. A estrutura pode ser uma estrutura criada na aplicação ou uma estrutura em tempo real. Tal como acontece com a criação de uma estrutura ativa, a posição pode ser especificada quer em coordenadas, quer através de uma expressão. Ao selecionar o separador «Posição», siga as instruções 2 a 5 fornecidas em «Criar Live Frame».
|
| Eliminar estrutura |
Esta ação elimina uma estrutura existente. A estrutura pode ser uma criada na aplicação ou uma estrutura em tempo real. As estruturas predefinidas, como «base» e «world», não podem ser eliminadas.
|
| Alterar pai |
Esta ação altera o pai de uma estrutura existente para uma nova.
|