오퍼레이터 입력

설명

'Operator Input' 명령은 프로그램 실행 중에 작업자에게 입력을 요청하거나 메시지를 표시하는 데 사용됩니다. 이 명령을 사용하면 질문을 정의하고, 입력 유형을 선택하며, 응답을 변수에 저장할 수 있습니다.

 

'Operator Input' 명령에 액세스하려면

  1. 프로그램 메인 화면으로 이동합니다. 명령 노드를 참조하십시오.

  2. 명령 도구 상자에서 운영자 입력 아이콘을 탭하십시오.

    편집 가능한 필드 4개가 있는 노드가 프로그램 트리에 삽입됩니다.

    편집 가능한 필드는 다음과 같습니다:

    • 유형

    • 오퍼레이터 메시지

    • 입력 유형

    • 변수 이름

  3. '유형 (Type)' 필드를 탭한 다음 '입력(Input)' 또는 '메시지 (Message)' 중 하나를 선택합니다.

  4. '입력'을 선택한 후,'작업자 메시지' 필드에 메모나 메시지를 입력하거나 편집한 다음 '확인'을 탭하십시오.

    프로그램은 이 지점에서 일시 정지하고, 'Message' 필드의 메시지를 표시한 후 응답을 기다립니다.

    응답 유형은 ‘입력 유형’ 필드에 따라 결정됩니다.

  5. '입력 유형' 필드를 탭하세요.

 

  1. 다음 네 가지 입력 유형 중 하나를 선택하십시오:

    • 부울 - ‘예/아니오’ 버튼을 선택하십시오.

    • Float - 소수 값을 입력하십시오.

    • 정수 - 정수를 입력하십시오.

    • 문자열 - 텍스트를 입력하십시오.

  2. '변수 이름' 필드를 탭하십시오.

  3. 필드 내의 편집 탭을 탭하여 원하는 변수 이름을 편집하십시오.

  4. ‘유형’ 필드에서 ‘메시지’를 선택하면, 프로그램 트리의 해당 노드에 있는 편집 가능한 필드가 4개에서 2개로 변경됩니다:

    • 팝업 메시지

    • 팝업 유형

  5. '팝업 메시지' 필드를 탭하세요.

  6. 메시지를 작성한 후 '확인' 을 탭하세요.

  7. '팝업 유형' 필드를 탭하세요.

  8. 다음 세 가지 옵션 중에서 유형을 선택하십시오:

    • 오류

    • 경고

    • Info