그리드 이터레이터

설명

'그리드 반복기(Grid Iterator)' 명령을 사용하면 그리드를 첫 번째 위치에서 바로 다음 위치로 이동할 수 있습니다. 'Grid Iterator' 명령은 왼쪽 도구 모음에 있는 'Application' 메뉴의 'Grids' 하위 메뉴에서 생성된 그리드와 함께 사용됩니다. 'Grids Grids 애플리케이션

 

Grid Iterator 명령에 액세스하려면

  1. 프로그램 메인 화면으로 이동합니다. 명령 노드를 참조하십시오.

  2. 명령 도구 상자에서 그리드 반복기 아이콘을 탭합니다.

    프로그램 트리에 노드가 삽입됩니다. 이 노드에는 그리드 변수 및 액션 이라는 편집 가능한 필드가 있습니다.

  3. 'Grid 변수' 필드를 탭합니다.

  4. ‘Application’의 ‘Grids’ 하위 메뉴에서 직접 생성한 특정 그리드를 선택하십시오.

  5. '작업' 필드를 탭하세요.

  6. '증가' 또는 '재설정' 중 하나를 선택하십시오.

각 증분마다 변수가 다음 격자 위치로 이동합니다. 포즈 변수인 `grid_iterator `는 고정된 웨이포인트 대신 Move 노드의 대상으로 사용할 수 있으며, 이를 통해 그리드 레이아웃을 따라 순차적인 동작이 가능해집니다.