Urejevalnik izrazov
| Opis |
Zavihek Izraz omogoča vstavljanje izraza, ki mora biti veljaven URScript in se izračuna v pravilni tip. Izraz v vozlišču If se izračuna kot logična vrednost. Medtem ko je za tip String potrebno uporabiti narekovaje. Poleg tega vam zavihek Izraz omogoča enostavno vstavljanje spremenljivke v izraz.
|
|
Primer uporabe zavihka »Expression« |
Ustvarite število ponovitev v programu.
|
| Urejevalnik izrazov |
V urejevalniku izrazov najdete bližnjice za vstavljanje funkcij, vhodno-izhodnih elementov in logičnih operatorjev v izraze. V levem stolpcuje razdelek Hitri dostop, ki omogoča enostavno vstavljanje vhoda, izhoda, spremenljivke ali vgrajene funkcije na trenutni položaj kazalca. Od različice PolyScope X 10.14 naprej se vhodni in izhodni signali dinamično zaznavajo iz vseh registriranih virov in v izbirnikih razvrščajo po virih. Glej Signali urejevalnika izrazov«. V desnem stolpcu so gumbi za vstavljanje običajnih logičnih operatorjev in vrednosti, kot so AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Ta funkcionalnost je bila dodana vsem pogovornim oknom z zavihki, pa tudi nekaterim poljem vozlišč, ki so prej sprejemala le niz znakov, kot je na primer vozlišče If.
|