Signali urejevalnika izrazov

Opis

Od različice PolyScope X 10.14 dalje Urejevalnik izrazov dinamično zazna in prikaže vhodno-izhodne signale iz vseh registriranih virov. Signali niso več omejeni na fiksni vgrajeni seznam.

Ko v urejevalniku izrazov odprete izbirnik Vhod ali Izhod , so razpoložljivi signali razvrščeni po viru. Vgrajeni viri vključujejo vhodno-izhodnevmesnike krmilne omarice , standardne vhodno-izhodne vmesnike za priključitev orodja ter Smart I/O , kadar je priključen pametni panel. Signali iz nameščenih URCaps, ki registrirajo vire vhodno-izhodnih podatkov, se prav tako samodejno prikažejo na istih seznamih.

Vsak signal se prikaže s svojim nastavljenim imenom, če je to na voljo. Če ime ni nastavljeno, se namesto njega prikaže identifikator signala.

 

Zaviheki »Vhod« in »Izhod«

V razdelku »Hiter dostop« urejevalnika izrazov v levem stolpcu :

  • Izbirnik vhodov prikazuje seznam vhodnih signalov iz vseh razpoložljivih virov.

  • Izbirnik izhodov prikazuje izhodne signale iz vseh razpoložljivih virov.

Signali so v spustnem meniju razvrščeni po imenu vira. Izberite signal, da vstavite sklic na njegov skript na trenutni poziciji kazalca v izrazu.

 

Viri signalov

Prikazani signali so odvisni od priključene strojne opreme in nameščenih URCaps. Tipične vgrajene skupine virov vključujejo:

  • Vhodi/izhodi krmilne omarice — žični in nastavljivi digitalni ter analogni signali krmilne omarice.

  • Vhodi/izhodi orodja — signali na standardnem priključku orodja.

  • Smart I/O — gumb na pametni plošči, varnostni in svetlobni signali, ko je priključena pametna plošča.

Dodatne skupine virov se prikažejo, ko URCap ali razširitev platforme registrira vhodno-izhodne vmesnike v PolyScope X.

 

Primer

Uporabite poimenovano vhodno okno krmilne omarice v pogoju If :

  1. Dodajte vozlišče If in tapnite polje pogoja, da odprete urejevalnik izrazov.

  2. V hitrem dostopu tapnite Vnos .

  3. Razširite skupino krmilne omarice I/O in izberite želeni vhodni signal.

  4. Dopolnite izraz in tapnite Potrdi .

Signali z imenom se prikažejo z imenom, ki ste ga nastavili na zaslonih za nastavitev vhodov in izhodov. To olajša prepoznavanje signala, ki ga izbirate, v primerjavi z generičnimi identifikatorji na osnovi indeksa.