Intrare operator

Descriere

Comandă „Operator Input ” este utilizată pentru a solicita introducerea unor date de către operator sau pentru a afișa un mesaj în timpul executării programului. Comandă vă permite să definiți o întrebare, să selectați tipul de intrare și să stocați răspunsul într-o variabilă.

 

Pentru a accesa comanda „Operator Input”

  1. Accesați ecranul principal al programului. Consultați Noduri de comandă.

  2. Atingeți pictograma „Introducere operator ” din caseta de instrumente „Comandă”.

    Un nod program cu patru câmpuri editabile este inserat în arborele programului.

    Câmpurile editabile sunt:

    • Tip

    • Mesajul operatorului

    • Tipul de input

    • Nume variabilă

  3. Atingeți câmpul „Tip ” și selectați fie „Introducere ”, fie „Mesaj”.

  4. Când selectați „Introducere”, introduceți și editați nota sau mesajul în câmpul „Mesaj pentru operator ”, apoi atingeți „Confirmare”.

    Programul se oprește în acest moment, afișează mesajul din câmpul „Mesaj” și așteaptă un răspuns.

    Tipul de răspuns este determinat de câmpul „Tip de intrare”.

  5. Atingeți câmpul „Tip de introducere ”.

 

  1. Selectați unul dintre cele patru tipuri de intrare prezentate:

    • Boolean - Selectați butoanele Da/Nu.

    • Float - Introduceți o valoare zecimală.

    • Număr întreg - Introduceți un număr întreg.

    • Șir - Introduceți textul.

  2. Atingeți câmpul „Numele variabilei ”.

  3. Atingeți fila „Editare ” din interiorul câmpului pentru a modifica numele variabilei după cum doriți.

  4. Când selectați „Mesaj” în câmpul „Tip”, nodul din arborele program se modifică, trecând de la patru câmpuri editabile la două:

    • Mesaj pop-up

    • Tipuri popup

  5. Atingeți câmpul „Mesaj pop-up ”.

  6. Creați mesajul și atingeți Confirmare .

  7. Atingeți câmpul „Tipuri de ferestre pop-up ”.

  8. Selectați tipul dintre cele trei opțiuni:

    • Eroare

    • Avertisment

    • Info