Iterator grilă

Descriere

Comandă „Grid Iterator ” vă permite să mutați o grilă de la prima poziție la a doua poziție. Comandă „Grid Iterator ” se utilizează împreună cu o grilă creată în submeniul „Grids” din meniul „Application”, situat pe bara de instrumente din stânga. Consultați Aplicația Grids Aplicația Grids

 

Pentru a accesa comanda Grid Iterator

  1. Accesați ecranul principal al programului. Consultați Noduri de comandă.

  2. Atingeți pictograma „Grid Iterator ” din caseta de instrumente „Commands”.

    Se inserează un nod program în arborele programului. Nodul are un câmp editabil numit Variabilă de grilă și Acțiune .

  3. Atingeți câmpul „Variabila Grid ”.

  4. Alegeți grila pe care ați creat-o în submeniul Grile din Aplicație.

  5. Atingeți câmpul „Acțiune ”.

  6. Selectați fie Increment , fie Reset .

Fiecare increment mută variabila la următoarea poziție din grilă. Variabila de postură, grid_iterator ,poate fi utilizată ca țintă într-un nod Move în locul unui punct de trecere fix, permițând mișcarea secvențială prin structura grilei.