Programstrukturnoder
| Beskrivelse |
Du kan konfigurere trinnsettene i hver node ved å bruke avmerkingsboksene for å aktivere/deaktivere individuelle trinn.
|
| Oppstartskontroll |
Intended for use once at the beginning of a robot program, this node ensures the robot and machine are set up correctly before molding starts.
|
| Vent på element |
Beregnet for å få roboten til å vente til et element er klart fra IMM.
|
| Utstøter bakover |
Muliggjør bevegelsen av utstøteren til sin bakre posisjon.
|
| Utstøter forover |
Muliggjør bevegelsen av utstøteren som fjerner et element fra formen. Should be used when the robot is in position ready for grasping the item.
|
| Kjernetrekkere inn |
Aktiverer bevegelsen av kjernetrekkerne til posisjon 1. The core pullers used are selected from the drop down menu.
|
| Kjernetrekkere ut |
Aktiverer bevegelsen av kjernetrekkerne til posisjon 2. The core pullers used are elected from the drop down menu.
|
| Klar til forming |
Signaliserer til IMM at det er tillatt å starte forming. When this signal is activated, the robot must be placed outside the IMM.
|
| Mal |
Bruker en forhåndsdefinert programstruktur for å utføre enkel interaksjon med IMM.
|