Generelle sikkerhetsforholdsregler

Beskrivelse

Dette avsnittet dekker generelle sikkerhetsforholdsregler. Les gjennom dem før IMMI installeres.

For mer informasjon om sikkerhet, vennligst se Sikkerhetsavsnittet i robotens brukermanual.

Installasjon eller vedlikehold av utstyr som er tilkoblet en strømkilde kan føre til elektriske støt.

  • Koble utstyret fra strømkilden før du utfører installasjon eller vedlikehold.

Feilaktig tilkobling av strømkilden eller jordingsledningene kan resultere i personskader eller utstyrsskader.

Skader forårsaket av ugyldig strømkildetilkobling dekkes ikke av garantien. Før driften startes:

  • Sikre at strømkildekablingen er korrekt.
  • Sikre at jordingen er korrekt.

Unnlatelse av å verifisere og validere beskyttelsen og funksjonaliteten kan resultere i død eller alvorlig skade.

  • Påse at all risikoreduksjon fungerer so det skal og oppnår den nødvendige risikoreduksjonen.

Unnlatelse av å gjennomføre en risikovurdering før installasjon og bruk kan resultere i personskader eller utstyrsskader.

  • Utfør en risikovurdering førinstallasjon og bruk.

  • Les UR brukerhåndbok og UR servicehåndbok.

This product includes the Universal Robots e-Series robot. General safety considerations that are valid for the Universal Robots e-Series robot are also valid for this product.

Unnlatelse av å bruke roboten som beskrevet i brukermanualen kan føre til personskader.

  • For more information on safety, refer to the Safety section in the Universal Robots e-Series robot User Manual.