Rutenett-iterator

Beskrivelse

The Grid Iterator command enables you to move a grid from the first position the next to first position. The Grid Iterator command is used in combination with a grid created in the Grids submenu under the Application menu, located on the left toolbar. Se Grids-applikasjonen

 

Slik får du tilgang til Grid Iterator-kommandoen

  1. Gå til hovedskjermen i programmet. Se Kommandoknuter.

  2. Trykk på Grid Iterator -ikonet i verktøykassen Kommandoer.

    En node settes inn i programtreet. Noden har et redigerbart felt med navn Rutenettvariabel og Handling .

  3. Tap the Grid variable field.

  4. Velg det spesifikke rutenettet du opprettet i undermenyen Rutenett i Program.

  5. Trykk på Handling -feltet.

  6. Velg enten Øk eller Tilbakestill .

Hvert trinn flytter variabelen til neste rutenettposisjon. Posisjon-variabelen, grid_iterator ,kan brukes som mål i en Move-node i stedet for et fast veipunkt, noe som muliggjør sekvensiell bevegelse gjennom rutenettoppsettet.