이동 모듈

설명

이 이동 모듈을 사용하면 이동 명령 노드 명령을 재사용하여 그리퍼를 이용해 물체를 한 곳에서 다른 곳으로 집어 옮길 수 있습니다.

 

이동 모듈 생성하기

  1. 멀티태스크 화면에서 모듈 트리의 추가 아이콘을 탭하세요. 그리퍼 모듈 바로 아래에 모듈이 삽입됩니다.

  2. 모듈 케밥 아이콘을 탭한 다음, 모듈 이름을 'Movement'로 변경하고 '확인'을 누르십시오.

  3. 생성된 'Movement' 모듈 아래에서 '+ 새로 만들기'를 탭하세요.

  4. 메인 화면에서 메인 프로그램 트리의 ‘기능 이름’ 필드를 탭한 후, 이름을 ‘Pick’으로 지정하고 ‘확인’을 누릅니다.

  5. 다중 작업 화면에서, 새로 생성된 '이동'의 '픽(Pick)' 기능 아래에 있는 '+ 새로 만들기'를 탭하세요.

  6. 메인 화면에서 메인 프로그램 트리의 ‘기능 이름’ 필드를 탭한 다음, 이름을 ‘Place’로 지정하고 ‘확인’을 누르십시오.

  7. 멀티태스크 화면의 맨 상단에 있는 ‘메인 프로그램’을 탭하십시오. 사용된 모든 명령이 메인 화면에 다시 표시됩니다.

    화면에 표시되는 PolyScope X 인터페이스는 다음과 같습니다.