TCP

설명

TCP 명령을 사용하면 프로그램 실행 중에 활성 툴 센터 포인트(TCP)를 변경할 수 있습니다. 이 기능은 애플리케이션 메뉴 내의 ‘엔드 이펙터(End Effectors)’ 애플리케이션에 이미 정의된 TCP를 사용합니다. '엔드 엔드 이펙터 적용 사례

TCP 명령은 프로그램 실행 도중 변경 사항이 발생할 때 활성 TCP를 업데이트하여 로봇의 동작 계획이 정확하게 유지되도록 합니다.

 

TCP 명령에 액세스하려면

  1. 프로그램 메인 화면으로 이동합니다. 명령 노드를 참조하십시오.

  2. 명령 도구 상자에서 TCP 아이콘을 탭하세요.

    편집 가능한 TCP 필드가 있는 노드가 프로그램 트리에 삽입됩니다.

  3. TCP 필드를 탭한 다음 원하는 설정을 선택하세요.

 

  1. '사용자 지정'을 선택하십시오.

    오른쪽에 ‘설정 ’ 탭이 추가됩니다.

  2. ‘설정 ’ 탭을 탭하세요.

    ‘사용자 지정 TCP ’ 화면이 나타납니다.

  3. '위치' 열에 있는 '위치 X', '위치 Y', '위치 Z' 탭을 탭한 다음, 각 탭에 '값', '변수', '식'을 입력하고 '확인'을 누르십시오. 값-변수-표현식 탭

  4. ‘방향’ 열에 있는 ‘회전 RX’, ‘회전 RY’, ‘회전 RZ’ 탭을 탭한 다음, 각 탭에 ‘값’, ‘변수’ 및 ‘식’을 입력하고 ‘확인’을 누르십시오. 값-변수-표현식 탭

  5. '저장'을 탭하세요.