システムマネージャー
| 説明 |
「システム マネージャー」では、以下の機能を利用 できます:
|
|
システムマネージャーにアクセスするには |
「システム マネージャー」にアクセスするには、次の2つの方法があります: プログラム名: ヘッダー内のプログラム名をタップしてください。 ハンバーガーアイコン :ハンバーガーアイコンをタップし、次に「システムマネージャー」をタップします。
|
||
|
|
「システム マネージャー」画面 が表示され、3つの列に以下のコンポーネントが表示されます。
左側のカラムには、以下のセクションがあります:
[ プログラム] タブ では、アプリケーションとプログラムが統合されたアコーディオン形式で表示されます。 各アプリケーション は、複数のプログラムに関連付けることができます。 現在開いているプログラムで使用されているアプリケーションは、太字で表示され、「アクティブ」というタグが付いています。 詳細については、システムマネージャーの「共有アプリケーション」をご覧ください。 中央の列には、アプリケーションとその関連プログラムが一覧表示されています。 「+ 新規作成」ボタン /アイコンを使用すると、新しいプログラムの作成やプログラムのインポートを行うことができます。 右側の列には、プログラムの作成日および変更日が表示された「情報 」パネル があります。
|