マウスカーソルの対応

説明

PolyScope X用ソフトウェアバージョン10.14.0以降では、ティーチペンダントで外部マウスを使用できるようになりました。

以前は、オペレーティングシステムレベルでマウスカーソルが無効化されていたため、外部マウスを接続しても動作しませんでした。

 

仕組み

  • ティーチペンダントに外部マウスを接続すると、PolyScope X によってマウスカーソルが自動的に有効になります。

  • マウスを外すと、PolyScope Xはカーソルを再び非表示にします。

  • この動作は、PolyScope Xのすべての画面に適用されます。