コメント

説明

「コメント」コマンドを使用すると、プログラムにテキストによる説明を追加することができ、ロボットプログラムの作成や更新の際に下した判断を把握しておくことができます。

 

「コメント」コマンドにアクセスするには

  1. プログラムのメイン画面に移動します。 「コマンドノード」を参照してください。

  2. 「コマンド」ツールボックス内の「コメント」アイコンをタップします。

    プログラムツリーに、編集可能な「コメント」フィールドが挿入されます。

  3. 「コメント」欄をタップしてください。

  4. コメントを入力してください。

    注:最大1,000文字まで入力可能です。

  5. 「確認 」をタップしてください。