Signaux de l'éditeur d'expressions

Description

À partir de PolyScope X 10.14, Éditeur d’expression détecte et affiche de manière dynamique les signaux d'entrée/sortie provenant de toutes les sources enregistrées. Les signaux ne sont plus limités à une liste intégrée fixe.

Lorsque vous ouvrez le sélecteur Entrée ou Sortie dans l'éditeur d'expressions, les signaux disponibles sont regroupés par source. Les sources intégrées comprennent les E/S du boîtier de commande, les E/S du connecteur d'outil standard et les E/S intelligentes lorsqu'un panneau intelligent est connecté. Les signaux provenant des URCaps installées qui enregistrent des sources d'E/S apparaissent également automatiquement dans ces mêmes listes.

Chaque signal s'affiche avec son nom configuré, lorsqu'il en existe un. Si aucun nom n'est configuré, c'est l'identifiant du signal qui s'affiche à la place.

 

Onglets « Entrée » et « Sortie »

Dans la section « Accès rapide à l'éditeur d'expressions » de la colonne de gauche :

  • Le sélecteur d'entrée répertorie les signaux d'entrée provenant de toutes les sources disponibles.

  • Le sélecteur de sortie répertorie les signaux de sortie provenant de toutes les sources disponibles.

Les signaux sont regroupés par nom de source dans le menu déroulant. Sélectionnez un signal pour insérer sa référence de script à la position actuelle du curseur dans l'expression.

 

Sources du signal

Les signaux affichés dépendent du matériel connecté et des URCaps installés. Les groupes de sources intégrés types comprennent :

  • E/S du boîtier de commande — signaux numériques et analogiques du boîtier de commande, câblés et configurables.

  • E/S de l'outil — signaux sur le connecteur standard de l'outil.

  • E/S intelligentes — boutons du panneau intelligent, signaux de sécurité et voyants lumineux lorsqu'un panneau intelligent est connecté.

Des groupes de sources supplémentaires apparaissent lorsqu'un URCap ou une extension de plateforme enregistre des E/S avec PolyScope X.

 

Exemple

Utiliser une entrée de boîtier de commande nommée dans une condition « If » :

  1. Ajoutez un nœud « If » et appuyez sur le champ de condition pour ouvrir l'éditeur d'expressions.

  2. Dans « Accès rapide », appuyez sur Saisie .

  3. Développez le groupe « E/S du boîtier de commande » et sélectionnez le signal d'entrée souhaité.

  4. Complétez l'expression et appuyez sur Confirmer .

Les signaux nommés s'affichent avec le nom que vous avez configuré dans les écrans de configuration des E/S. Cela permet de reconnaître plus facilement le signal que vous sélectionnez par rapport à des identifiants génériques basés sur des indices.