Einfache Kraft

Beschreibung

Mit dem Befehl „Simple Force“ können Sie für eine gewünschte Kraft nur eine einzige erforderliche Achse verwenden. Die Kraft entlang dieser Achse ist einstellbar und wird stets entlang der z-Achse des ausgewählten Merkmals ausgeübt.

 

So rufen Sie den Befehl „Simple Force“ auf

  1. Wechseln Sie zum Hauptbildschirm des Programms. Siehe Befehlsknoten.

  2. Tippen Sie in der Werkzeugpalette „Befehle“ auf das Symbol „Einfache Kraft “.

    Ein Knoten wird in die Programmstruktur eingefügt. Der Knoten verfügt über drei bearbeitbare Felder und eine Schaltfläche „Mehr“ für erweiterte Optionen.

    Die drei Felder sind X ,Y und Z . Diese sind standardmäßig deaktiviert.

    Jedes Feld verfügt auf der linken Seite über einen Schieberegler, mit dem es aktiviert oder deaktiviert werden kann.

 

  1. Tippen Sie auf die Schaltfläche rechts, um die drei Felder zu aktivieren.

    Es stehen drei Registerkarten zur Eingabe der Koordinaten zur Verfügung:

    • Wert

    • Variabel

    • Ausdruck

    Hinweis: Die Registerkarte „Variable“ ist deaktiviert.

  2. Geben Sie auf der Registerkarte „Wert “ den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf „Bestätigen“.

  3. Tippen Sie auf die Registerkarte „Ausdruck“, geben Sie den Wert ein und bestätigen Sie.

    Siehe Registerkarten Registerkarten „Wert“, „Variable“ und „Ausdruck“

So nutzen Sie „Weitere Optionen“

  1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Mehr “.

    Es erscheint ein neuer Bildschirm mit zwei erweiterten Einstellungen:

    • Verweis

    • Sensor nullen

  2. Tippen Sie links auf „Referenz “.

    Auf der rechten Seite erscheint ein neues Feld „Koordinatensystem“ mit vier Auswahlmöglichkeiten:

    • Basis

    • TCP

    • welt

    • Flansch

     

  3. Wählen Sie das gewünschte Koordinatensystem aus und klicken Sie auf „Bestätigen“.

 

  1. Tippen Sie auf den „Zero“-Sensor auf der linken Seite.

  2. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen „Zero-Sensor“, um die Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

  3. Wenn der Zero-Sensor aktiviert ist, tippen Sie unten auf das Feld „Warten “.

  4. Geben Sie den Wartewert in Sekunden ein.

  5. Tippen Sie auf „Bestätigen“ .