Close
Choose your language
スマートなメーカーのスマートなアイデア
協働ロボットとは?
人と同じ空間で、一緒に作業を行ったり、人の代わりになって作業するロボットです。従来の産業ロボットとの違いは、機械安全に関する国際安全規格ISO13849-1及び協働ロボットに関する国際安全規格ISO10218-1に準拠していること。その為、リスクアセスメントが必要ですが、安全柵なしでもお使いいただけるのが最大の特長です。
従来自動化が実現できなかった作業もURロボットが自動化をお手伝いします。
活用できる工程は?
ピック・アンド・プレイスやパレタイジング、NC機へのワークの脱着など反復的な作業工程を得意としています。人間が行うには体力的につらく危険な作業も、ロボットであれば24時間稼働可能であり、作業における怪我のリスク軽減にも繋がります。
中堅・中小企業での活用事例
規模を問わずあらゆる製造業において、人手不足や新たな技術の導入、さらに工場の床面積などの課題は、競争の激しい今日の市場で生き残る上での大きな障害となり得ます。
ユニバーサルロボットは、数千におよぶ中堅・中小規模の企業と仕事をしてきましたが、彼らは適切な作業員を見つけ、新しい技術を導入し、また少ない資源を活用してアウトプットを増やしたいという、似たような課題を抱えていました。
ユニバーサルロボットは、これらの顧客との深い協力関係に基づいてガイドブック『スマートなメーカーのスマートなアイデア』を作成しました。ここには、この困難な課題に対する最も汎用性のある解決策を提示しています。お客様の課題解決の一助として、ぜひお役立てください。
ガイドブック「スマートなメーカーのスマートなアイデア」をダウンロード
フォームにご記入の上、個人情報に関する注意書きをお読みになり、よろしければ「同意します」とI'm not a robot にチェックし「送信」ボタンを押してください。