高级力

描述

“ 高级力” 命令允许您在X、Y、Z、RX、RY和RZ方向上设置力和速度限制。

 

调用“高级力”命令

  1. 打开主程序界面。 如需了解更多信息,请参阅《基本 命令节点

  2. 在“命令”工具箱中点击“ 高级力” 图标。

  3. 系统将一个“ 力模式” 节点插入到程序树中。

  4. 点击“强制 模式” 节点。 “ 力” 屏幕打开后,会显示多个选项卡以及“ 设置” 和“ 调谐” 面板。

     

“跟随”和“特征框架”字段

在“ 跟随”字 段中,您可以选择以下三种模式之一:“ 点”、“ 运动”或“ 帧”。

  1. 点

    • 特征框架是一个点。

    • 任务框架的Y+轴指向所选点。

    • 使用此模式可沿圆形路径向中心施加力。

    请勿指定X或Z方向上的力。

 

  1. 运动

    任务框架遵循TCP的运动方向:

    • X轴与特征坐标系中X、Y平面上的运动方向对齐。

    • Z轴与特征框架的Z轴平行。

    此模式仅在机器人移动时生效。 方向保持为最近一次运动时的状态。
  2. 框架

    • 任务框架与特征框架一致。

    • 力和扭矩是在所选任务框架中定义的。

在“ 特征框架”字 段中,您可以选择:

  • 基座

  • TCP

  • 世界

  • 法兰

  • 框架

 

设置面板

  1. 点击 X、Y、Z、RX、RY 和 RZ 对应的复选框以启用它们。

  2. 在“ 力” 和“ 速度限制”字 段中,您可以使用“ 值”、“ 变量”和“ 表达式” 选项卡以及 “ 表达式编辑器”。

     

  3. 设置好力值和速度限制后,点击“ 保存”。

 

调试面板

点击“ 调谐”,然后使用“ 增益”、“ 阻尼”和“传感器归零 ” 功能。

  • 增益 定义 了机器人移动以达到目标扭矩的速度。

  • 阻尼控制 着机器人“遗忘”实际扭矩与目标扭矩之间差异的速度。

  • 传感器归零:进入力模式时,传感器将进行归零。

  1. 使用“ 增益” 滑块或选项卡来设置增益级别。

  2. 使用“ 阻尼” 滑块或选项卡设置机器人的阻尼级别。

  3. 选中“ 零点传感器” 复选框以启用该功能,并设置等待时间。