Ayarla

Açıklama

Set komutu, dijital veya analog çıkışlara belirli bir değer atamanızı sağlar.

 

Set komutuna erişmek için

  1. Ana program ekranına gidin. Komut Düğümleri bölümüne bakın.

  2. Komutlar araç kutusundaki Ayarla simgesine dokunun.

  3. Program ağacına, “Wired IO ” ve “Tool IO” seçeneklerini seçmenize olanak tanıyan, “Kaynak” alanı düzenlenebilir bir düğüm eklenir.

  4. " Kaynak " alanına dokunun.

     
 
  1. “Kablolu G/Ç” seçeneğini belirlediğinizde, bir “Sinyal ” alanı eklenir.

  2. Signal alanında , tercih ettiğiniz sinyale dokunun.

    • DO 0–DO 7: Dijital sinyal

    • CO 0–CO 7: Dijital sinyal

    • AO 0–AO 1: Analog sinyal

  3. Bir dijital sinyal seçildiğinde, sağ tarafa bir “Değer” alanı eklenir.

  4. "Yüksek " veya "Düşük " seçeneklerinden birini seçin.

  5. Bir analog sinyal seçildiğinde, sağ tarafa bir “Değer” alanı eklenir.

  6. Değer, Değişken ve İfade sekmelerine verileri girin ve Onayla'ya dokunun. Bkz. Değer-Değişken-İfade Değer-Değişken-İfade Sekmeleri

  7. Tool IO seçeneğini belirlediğinizde, bir Sinyal alanı eklenir.

  8. DO 0 veya DO 1'den birini seçin.

    Sağa, üç seçenek içeren bir “Değer ” alanı eklenir:

    • Değişken kullan

    • Yüksek

    • Alçak

  9. "Değişken Kullan " seçeneğine dokunduğunuzda," Değişken" ve " İfade" sekmeleri görünür.

  10. İki sekmeye verileri girin ve Onayla düğmesine dokunun. Bkz. Değer-Değişken-İfade Değer-Değişken-İfade Sekmeleri

  11. Ayrıca, Değer alanında “Yüksek” veya “Düşük ” seçeneklerinden birini de seçebilirsiniz.