Çerçeve

Açıklama

Frame komut düğümü, programın yürütülmesi sırasında çerçevelerin kolayca oluşturulmasına ve değiştirilmesine olanak tanır. Bu düğümle oluşturulan çerçeveler, uygulama bölümünden oluşturulan çerçevelerden ayırt edilebilmesi için Canlı Çerçeveler olarak adlandırılır.

 

Çerçeve komutuna erişmek için

  1. Ana program ekranına gidin. Komut Düğümleri bölümüne bakın.

  2. Komutlar araç kutusundaki Çerçeve simgesine dokunun. Program ağacına, "Eylem" ve "Çerçeve" adlı iki düzenlenebilir alana sahip bir düğüm eklenir.

  3. Eylem alanına dokunduğunuzda dört seçenek sunulur:

    • Canlı Çerçeve oluştur

    • Hareket Çerçevesi

    • Çerçeveyi sil

    • Üst öğeyi değiştir

 

Canlı Çerçeve oluştur

 

Bu işlem, belirtilen adla yeni bir çerçeve oluşturur. Çerçevenin konumu, konum iletişim kutusundan belirtilebilir; aynı şekilde çerçevenin üst öğesi de bu yoldan belirlenebilir. Konum, X, Y, Z, RX, RY, RZ değerlerinden biri veya bir ifade ile verilebilir.

  1. "Ad " alanına istediğiniz çerçeve adını girin.

  2. " Konum" sekmesine dokunduğunuzda, aralarından seçim yapabileceğiniz diğer alanlar ve sekmeler görüntülenir.

  3. Referans alanı , dünya, taban, flanş ve TCP'yi seçmenizi sağlar.

  4. Varsayılan Poz araç kutusu içinde. Konum değerlerini X, Y, Z eksenlerinde ve Dönüş değerlerini RX, RY, RZ eksenlerinde girersiniz.

  5. İfade araç kutusunda, İfade alanına dokunduğunuzda,IO, Değişken ve Yerleşik İşlevler gibi Hızlı Erişim paneli ile ilgili işlevler sunulur.

     

 

Hareket Çerçevesi

 

Bu işlem, mevcut bir çerçeveyi yeni bir konuma taşır. Çerçeve, uygulamada oluşturulan bir çerçeve veya canlı bir çerçeve olabilir. Canlı çerçeve oluşturmada olduğu gibi, konum koordinatlar veya bir ifade ile belirtilebilir.

Konum sekmesini seçtiğinizde, “Canlı Çerçeve Oluştur” bölümünde verilen 2–5 numaralı talimatları izleyin.

 

Çerçeveyi sil

Bu işlem, mevcut bir çerçeveyi siler. Çerçeve, uygulamada oluşturulan bir çerçeve veya canlı bir çerçeve olabilir. Taban ve dünya gibi önceden tanımlanmış çerçeveler silinemez.

 

Üst öğeyi değiştir

 

Bu işlem, mevcut bir çerçevenin üst öğesini yenisiyle değiştirir.