Importar definições da aplicação

Descrição

A opção «Importar definições da aplicação» permite-lhe reutilizar as definições existentes de uma aplicação, copiando-as para outra aplicação. Ver também Aplicações partilhadas no System Manager .

 

Importar definições da aplicação
  1. No System Manager, no separador «Programas», abra o menu de contexto da aplicação que irá receber as definições.

  2. Toque em Importar definições da aplicação .

  3. É apresentado o ecrã «Procurar aplicações», com uma lista das aplicações instaladas no robô. Selecione o separador «Aplicações» para importar as definições de uma aplicação local.

 

  1. Selecione o separador «Mídia Externa» para importar as definições da aplicação a partir de uma mídia externa.

  2. Toque na aplicação a partir da qual pretende importar as definições e, em seguida, toque em «Continuar ».

  3. Pode selecionar «Definições de segurança» ou «Nós de aplicação» ou ambos.

    As «Definições de segurança» contêm os dados que se encontram na secção «Segurança » do separador «Aplicação ». A secção «Nós da aplicação » contém todo o conteúdo da aplicação no separador «Aplicação ».

 

  1. Se selecionar Definições de segurança ,ser-lhe-á solicitada a palavra-passe de segurança.

  2. Toque em «Reverter» para cancelar todo o processo de importação.

  3. Quando confirmar a importação, aparecerá uma janela pop-up no rodapé a confirmar a ação.