Eliminar aplicação

Descrição

Pode eliminar uma aplicação no separador «Programas» do Gestor do Sistema quando esta já não for necessária. As regras de eliminação dependem do facto de os programas ainda estarem associados à aplicação.

 

Eliminar a aplicação com programas associados

Se tentar eliminar uma aplicação que ainda tenha programas associados, uma caixa de diálogo informa-o de que deve primeiro reatribuir ou eliminar os programas associados.

 

Eliminar aplicação sem programas associados
  1. No System Manager, abra o menu de contexto da aplicação.

  2. Toque em Eliminar .

  3. Quando não existem programas associados à Aplicação, surge uma caixa de diálogo de confirmação a perguntar se pretende eliminar a Aplicação.

  4. Confirme para eliminar a aplicação.

 

Eliminar o último programa associado a uma aplicação

Quando eliminar o último programa associado a uma aplicação, surge uma caixa de diálogo a perguntar se também pretende eliminar a aplicação. Pode eliminar tanto o programa como a aplicação num único passo, ou eliminar apenas o programa e manter a aplicação.