Opprett program

Beskrivelse

Programkommandoen Create lar deg opprette og legge til programmer for roboten.


Slik åpner du menyen «Opprett program»
  1. In the header, tap the Program name tab.

    The System Manager screen appears.

     
  2. Tap the + Create New icon.

  3. Trykk på Opprett nytt program .

     

    Det vises en ny boks med overskriften Opprett nytt program .

 
  1. Skriv inn programnavnet i Programnavn .

  2. I Velg applikasjonvelger du en eksisterende applikasjon som programmet skal bruke, eller åpner rullegardinmenyen og velger + Opprett ny .

  3. Hvis du velger Opprett ny, angir du et navn på den nye applikasjonen. Du kan eventuelt kopiere de nåværende aktive applikasjonsinnstillingene til den nye applikasjonen.

  4. Trykk på Bekreft .