Eksporter til skript

Beskrivelse

Denne funksjonen lar deg eksportere skriptfiler til en tilkoblet USB-enhet. Ved eksport kan innholdet i en skriptnode i programmet lagres i System Manager og deretter eksporteres fra System Manager til USB-enheten.

 

Lagring i System Manager

  1. Gå til Program i Hovednavigasjonen .

  2. Trykk på Legg til-ikonet og Skript-kommandonoden.

  3. Trykk på Sett opp skript , så kan du opprette og redigere skriptet.

  4. Lagre skriptet i System Manager.

 

  1. Angi navnet på skriptfilen og trykk på Bekreft .

 

Eksportere til USB-enhet

  1. Gå til System Manager enten via overskriften eller hamburgermenyen .

  2. Gå til Skriptfiler og trykk på de tre vertikale prikkene (kebab-ikonet) i skriptet.

  3. Velg Eksporter .

  4. Velg USB-enheten og trykk på Bekreft .