Programmastructuurnodes
| Beschrijving |
U kunt de stappensets van elke node configureren door de selectievakjes te gebruiken om afzonderlijke stappen in of uit te schakelen.
|
| Opstartcontrole |
Intended for use once at the beginning of a robot program, this node ensures the robot and machine are set up correctly before molding starts.
|
| Wachten op object |
Bedoeld om de robot te laten wachten totdat een object gereed is van de IMM.
|
| Uitstoter naar achteren |
Maakt de beweging van de uitstoter mogelijk om naar achteren te gaan.
|
| Uitstoter naar voren |
Maakt de beweging van de uitstoter mogelijk om een object uit de matrijs te verwijderen. Should be used when the robot is in position ready for grasping the item.
|
| Kerntrekkers in |
Regelt de beweging van de kerntrekkers naar positie 1. The core pullers used are selected from the drop down menu.
|
| Kerntrekkers uit |
Regelt de beweging van de kerntrekkers naar positie 2. The core pullers used are elected from the drop down menu.
|
| Vrij voor spuitgieten |
Signaleert de IMM dat deze een spuitgietoperatie kan starten. When this signal is activated, the robot must be placed outside the IMM.
|
| Sjabloon |
Gebruikt een voorgedefinieerde programmastructuur om eenvoudige interactie met de IMM uit te voeren.
|