Copyright en disclaimers

 

Universal Robots blijft de betrouwbaarheid en prestaties van zijn producten verbeteren en behoudt zich daarom het recht voor om het product aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Universal Robots draagt er zorg voor dat de inhoud van dit document nauwkeurig en correct is, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of ontbrekende informatie.

Universal Robots wijst alle aansprakelijkheid af, ook wanneer alle richtlijnen in dit document zijn gevolgd.

De Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) is ontwikkeld in overeenstemming met Euromap 67, versie 1.11 (uitgave mei 2015) en SPI AN146, The Society of the Plastics Industry, publicatienr. AN146 (maart 2006).

Universal Robots wijst hierbij alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de IMM en zijn signaal naar de IMMI, met inbegrip van stopsignalen en zijn behandeling van stopsignalen van Universal Robots, aangezien Universal Robots geen kennis heeft of de IMM is ontwikkeld in overeenstemming met de voornoemde industrierichtlijnen.