Opstartprogramma

Beschrijving

Gebruik Als standaardprogramma instellen in Systeembeheer om te bepalen welk programma automatisch wordt geladen bij het opnieuw opstarten of herladen.

Gedrag van PolyScope X bij opnieuw opstarten of herladen

  • Als u een standaardprogramma instelt, laadt het systeem het standaardprogramma.

  • Als er geen standaardprogramma is ingesteld, laadt PolyScope X het laatst geopende programma.

Als standaardprogramma instellen

  1. Selecteer in System Manager, op het tabblad Programma's , een programma.

  2. Ga naar het kebab-menu en tik op Als standaardprogramma instellen .

  3. Stel het geselecteerde programma in als standaard.

Standaardprogramma ongedaan maken

  1. Klik op het kebab-menu voor hetzelfde programma.

  2. Tik op ‘Standaardprogramma opheffen’, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

  3. Start PolyScope X opnieuw op of laad het programma opnieuw. Het systeem laadt het laatst geopende programma.