荷重と重心

説明

新しい「荷重推定ウィザード」を使用すると、ロボットがユーザーを支援し、工具やツールフランジに取り付けられたアタッチメントの組み合わせなど、ワークピースの正しい荷重と重心(CoG)を設定できるようになります。

 

荷重および重心(CoG)ウィザード
  1. 左側のパネルで、「End_effector_1」をタップします。

  2. 中央パネルで「荷重ウィザード」アイコン をタップすると、 ポップアップ画面「荷重推定」が表示されます。

  3. ユーザーが4つの異なる位置を教示することで、ロボットは荷重と重心(CoG)を自動的に推定することができます。 ウィザードの最終ステップでは、計算された荷重質量、または荷重質量と重心オフセットの組み合わせによって、ロボットの性能が低下する可能性があるかどうかが表示されます。

 

 

TCP位置ウィザードと同様に、学習済みの位置のバリエーションが不十分なため、位置の再学習が必要な場合は、ユーザーに通知されます。

TCPウィザードと同様に、操作手順が記載されたポップアップをいつでも表示できます。

次のこれらのガイドラインに従い、最善の有効荷重測定結果を求めます:

  • それぞれのTCP位置は可能な限り互いに異なるようにすること

  • 短時間で測定を行ってください

  • ツールや取り付けられた荷重を測定前や測定中に引っ張らないようにすること

  • ロボットの据え付けや角度は設置設定で正確に定義すること

荷重の名前変更、複製、および削除

次の操作で新しい荷重の構成を開始できます。

  • 荷重の名前を変更するには、[タップ ] してください。

  • 荷重を複製するには、ここをタップ してください。

  • タップ して、選択した荷重を削除します。 最後の荷重は削除できません。