Avviso relativo all'importazione per tutti i tipi di robot

Descrizione

Quando si importa un programma esportato da un tipo di robot diverso, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso di importazione. Ad esempio, quando si importa su un UR10e un programma esportato da un robot UR5e.

 

Avviso di importazione (incompatibilità tra i tipi di robot)

  1. In System Manager, tocca l'icona Aggiungi programma, quindi seleziona Importa programma.

  2. Selezionare il programma dal supporto esterno inserito nella macchina, quindi toccare Conferma .

  3. Viene visualizzata la finestra di dialogo " Avviso di importazione ", che segnala una discrepanza nel tipo di robot.

  4. Tocca Continua per completare l'importazione e utilizzare il programma. Toccare Annulla per interrompere l'importazione.