Applicazioni condivise in System Manager

Descrizione

Un'applicazione contiene le impostazioni di configurazione e di sicurezza del robot, quali attrezzature, effettori terminali, variabili dell'applicazione e parametri di sicurezza. A partire dalla versione 10.14 di PolyScope X, una singola applicazione può essere condivisa da più programmi .

Quando si modificano le impostazioni in un'applicazione condivisa, tutti i programmi collegati a tale applicazione utilizzano la configurazione aggiornata. Gestisci le applicazioni e i programmi ad esse collegati dalla scheda " Programmi " in System Manager.

 

Struttura della scheda "Programmi"

Nella scheda Programmi , le applicazioni e i programmi sono visualizzati in un'unica struttura a fisarmonica:

  • Ogni applicazione è una sezione a fisarmonica comprimibile che elenca i programmi ad essa collegati.

  • L'applicazione utilizzata dal programma attualmente in esecuzione è visualizzata in grassetto con l'indicatore Attiva.

  • La riga "Applicazione" contiene un campo di immissione per rinominare l'applicazione e un menu contestuale.

  • I programmi sono elencati nella rispettiva applicazione collegata.

 

Menu contestuale dell'applicazione

Aprire il menu contestuale dell'applicazione per accedere a:

 

Azioni del programma

Dal menu contestuale di un programma è possibile:

Quando si crea un nuovo programma, utilizzare il menu a tendina Applicazione per collegare il programma a un'applicazione esistente o crearne una nuova.

Le modifiche apportate a un'applicazione condivisa influiscono su tutti i programmi che fanno riferimento ad essa. Verificare il comportamento del programma dopo aver collegato o modificato le applicazioni.