Elimina applicazione

Descrizione

È possibile eliminare un'applicazione dalla scheda Programmi in System Manager quando non è più necessaria. Le regole di eliminazione dipendono dal fatto che i programmi siano ancora collegati all'applicazione.

 

Elimina l'applicazione con i programmi collegati

Se si tenta di eliminare un'applicazione a cui sono ancora collegati dei programmi, una finestra di dialogo avvisa che è necessario prima riassegnare o eliminare i programmi collegati.

 

Elimina l'applicazione senza programmi collegati
  1. In System Manager, aprire il menu contestuale dell'applicazione.

  2. Tocca Elimina .

  3. Quando non sono presenti programmi collegati all'applicazione, una finestra di dialogo di conferma chiede se si desidera eliminare l'applicazione.

  4. Conferma l'eliminazione dell'applicazione.

 

Elimina l'ultimo programma collegato a un'applicazione

Quando si elimina l'ultimo programma collegato a un'applicazione, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera eliminare anche l'applicazione. È possibile eliminare sia il programma che l'applicazione in un unico passaggio, oppure eliminare solo il programma e mantenere l'applicazione.