Importa impostazioni dell'applicazione

Descrizione

L'opzione "Importa impostazioni dell'applicazione" consente di riutilizzare le impostazioni esistenti di un'applicazione copiandole in un'altra applicazione. Vedi anche Applicazioni condivise in System Manager .

 

Importa impostazioni applicazione
  1. In System Manager, nella scheda Programmi, apri il menu contestuale dell'applicazione a cui si desidera applicare le impostazioni.

  2. Toccare Importa impostazioni dell'applicazione .

  3. Viene visualizzata la schermata " Sfoglia applicazioni " con un elenco delle applicazioni presenti sul robot. Seleziona la scheda "Applicazioni " per importare le impostazioni da un'applicazione locale.

 

  1. Selezionare la scheda " Supporti esterni " per importare le impostazioni dell'applicazione da un supporto esterno.

  2. Tocca l'applicazione da cui importare le impostazioni, quindi tocca Continua .

  3. È possibile selezionare Impostazioni di sicurezza oppure Nodi dell'applicazione oppure entrambi.

    La sezione "Impostazioni di sicurezza " contiene i dati presenti nella voce " Sicurezza" della scheda " Applicazione". La sezione "Nodi dell'applicazione " contiene tutti i contenuti dell'applicazione presenti nella scheda "Applicazione ".

 

  1. Se si seleziona Impostazioni di sicurezza ,verrà richiesta la password di sicurezza.

  2. Tocca Ripristina per annullare l'intero processo di importazione.

  3. Quando confermi l'importazione, un messaggio a comparsa nel piè di pagina ne conferma l'avvenuta esecuzione.