Crea programma

Descrizione

Il comando di programma Crea consente di creare e aggiungere programmi per il robot.


Per aprire il menu Crea programma
  1. Nell'intestazione, tocca la scheda " Nome del programma ".

    Viene visualizzata la schermata “System Manager ”.

     
  2. Tocca l'icona + Crea nuovo.

  3. Toccare Crea nuovo programma .

     

    Viene visualizzata una nuova finestra con l'intestazione Crea nuovo programma .

 
  1. Inserisci il nome del programma nel campo Nome programma .

  2. In Seleziona applicazione ,selezionare un'applicazione esistente da utilizzare nel programma oppure aprire il menu a tendina e scegliere + Crea nuova .

  3. Se si seleziona Crea nuovo, inserire un nome per la nuova applicazione. È possibile, se lo si desidera, copiare le impostazioni dell'applicazione attualmente attiva nella nuova applicazione.

  4. Toccare Conferma .