Modifica programma

Descrizione

Il programma Modifica consente di apportare modifiche ai programmi creati per il robot.


Per accedere a "Modifica programma"

  1. Nell'intestazione, tocca Nome del programma . Viene visualizzata la schermata “System Manager ”.

    Al centro dello schermo, se necessario, espandi la sezione "Applicazioni", quindi seleziona e tocca il programma che desideri modificare. Una volta toccato il programma selezionato, il colore della scheda diventa blu.

     

    La scheda contiene i seguenti pulsanti:

    • Nome programma

    • Apri

    • Icona Salva

    • Icona del kebab

    È possibile visualizzare le date di creazione e modifica del programma sul lato destro dello schermo.

  2. Tocca il pulsante " Nome del programma " per modificare il nome, quindi conferma.

 
  1. Tocca il pulsante " Apri ". Verrà fornita la direzione per la schermata principale del programma.

     
  2. Nella schermata principale del programma, tocca l'icona Aggiungi . Una nuova schermata con le caselle degli strumenti “Comandi ” e “Appunti ”. Nella casella degli strumenti Comandi è possibile scegliere quale comando utilizzare per modificare un programma.

     
 
  1. Dopo aver selezionato i comandi per programmare un robot, nella schermata "Programma principale" viene visualizzato un elenco corrispondente.

     
     
  2. Toccare nuovamente la scheda Nome del programma situata nella parte superiore.

  3. Tocca l'icona di salvataggio: avrai due opzioni:

    • Salva

    • Elimina modifiche

  4. Tocca l'icona del kebab e avrai a disposizione queste opzioni: