Dispositivo PROFINET
| Descripción |
El protocolo de red PROFINET habilita o deshabilita la conexión del robot a un controlador de E/S PROFINET industrial. Si la conexión está habilitada, puede seleccionar la acción que se produce cuando un programa pierde la conexión PROFINET IO-Controller.
|
| Habilitar PROFINET |
Así es como se habilita la función PROFINET en PolyScope X.
|
| Uso de PROFINET |
Cómo buscar las funciones de PROFINET en PolyScope X:
En la navegación principal del PolyScope X.
Seleccione la acción pertinente en la lista:
|
| Diagnóstico |
PolyScope X tiene la opción de registrar el tráfico de red entre el Robot y el Controlador de E/S de PROFINET. Esto se puede utilizar para diagnósticos en caso de producirse problemas de conectividad.
Los datos de comunicación se guardarán en un archivo .pcap. El archivo se guarda en el Archivo de datos de diagnóstico en el Gestor del sistema. Se pueden registrar hasta 50 MB de datos en el diagnóstico.
|
| Estado del puerto Ethernet |
Cuando el dispositivo PROFINET está habilitado, se creará un nuevo puerto virtual ethernet. La configuración del puerto ethernet virtual muestra información sobre la dirección IP configurada actualmente, la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección MAC. Tenga en cuenta que este puerto virtual es diferente del puerto configurado en los ajustes de red del Robot.
|
|
Nueva versión de PROFINET |
Nuevo archivo GSDML: GSDML-V2.45-UR-PROFIsafe-20251201.xml
Compatibilidad con versiones anteriores:
No es posible volver a una versión anterior. Todos los cambios realizados tras la actualización se perderán. Haz una copia de seguridad de todos los datos antes de actualizar.
|