Variables de aplicación

Descripción

Las «Variables de aplicación» te permiten definir una lista de variables que se mantienen entre ejecuciones del programa y reinicios del robot. Se puede utilizar de la misma forma que cualquier otra variable del programa. Además de los valores, las variables se pueden exportar junto con el programa.

 

Uso de la funcionalidad «Variables de aplicación»

  1. Ve a la pantalla de nodos de la aplicación. Consulte la Pestaña Aplicación Pestaña Aplicación

  2. Pulsa el icono «Variables de la aplicación ».

     

     

  3. La página de configuración «Variables de aplicación» muestra todas las variables creadas para el programa cargado actualmente. La información está ordenada en columnas por nombre, tipo y valor.

     

 

  1. En la esquina superior derecha de la pantalla, pulsa el botón «Crear variable» para añadir una nueva variable. Aparece una ventana emergente con los campos de nombre, tipo y valor para la configuración.

     

     

  2. En el campo «Nombre», introduce el nombre de tu variable. Modifica el valor del campo «Valor ». En el campo «Tipo», verás los tipos de variables permitidos y deberás seleccionar el que corresponda a tu programa.