Aplicación de seguridad

Descripción

La aplicación Seguridad le permite acceder a los ajustes de seguridad del robot.

 

Uso de la funcionalidad de la aplicación Seguridad

  1. Ve a la pantalla del menú «Aplicaciones». Consulte el Pestaña Aplicación.

  2. Pulse el icono Seguridad.

    Aparece la pantalla de seguridad, que se divide en el panel izquierdo y el panel derecho.

    El panel izquierdo consiste en el árbol de seguridad, compuesto por ocho funciones:

    • Límites del robot

    • E/S de seguridad

    • Posición de la herramienta

    • Tres posiciones

    • Límites de eje

    • Planos

    • Hardware

    • PROFIsafe

El panel derecho muestra los campos editables de la función elegida, los cuales son inaccesibles.

 

Desbloquear ajustes de seguridad
  1. Para acceder a los ajustes de seguridad, pulse Desbloquear en la parte superior derecha de la pantalla de seguridad.
  2. Introduzca la contraseña de seguridad.
  3. Pulse Confirmar para activar todos los ajustes.