Comunicación

Descripción

La pestaña «Comunicación» te permite supervisar y configurar el estado de las señales de E/S (entrada/salida) en los conectores de la caja de control.

 

 

Figura 1.1:  Pantalla de comunicación que muestra las E/S.

 

Uso de las funciones de la pestaña «Comunicación»

  1. Ve a la pantalla del menú «Aplicaciones».

    Consulte el Pestaña Aplicación.

    Consulta la descripción del menú «Aplicaciones» en el Manual del software.

  2. Pulsa el icono de «Comunicación ».

     

     

    Aparece la pantalla «Comunicación», que se divide en un panel izquierdo y un panel derecho.

     

     

    El panel izquierdo está formado por el árbol de comunicación, compuesto por tres funciones:

    • Robot con E/S por cable

    • Robot Tool IO

    • Modbus

    Los paneles de la derecha muestran los campos editables de la función seleccionada.