E/S de herram.

Descripción

La herramienta E/S supervisa y configura las señales de E/S en vivo desde/hasta la caja de control.

 

 

Para acceder a Tool IO

Pulsa E/S de herramientas en el panel de la izquierda. A la derecha puede ver los campos editables de «Entrada de herramienta» y «Salida de herramienta».

 

 

URCaps en el menú desplegable «Control»

El menú desplegable «Controlado por » permite al usuario seleccionar un URCap que pueda controlar la configuración de la herramienta. Si se instala un URCap que cuente con esta función, aparecerá en la lista. Sigue estas instrucciones para instalar un URCap .

 

Una vez seleccionado, el URCap se encargará de los siguientes ajustes:

  • Salida de la herramienta

    El ajuste puede ser de 0, 12 o 24 V.

  • Alimentación de doble clavija

    El valor puede ser «true» o «false».

  • Dominio para entradas analógicas

    Configuración de la corriente/tensión por entrada analógica, tal y como se muestra en la ventana emergente al pulsar el botón «1».

  • Potencia de salida para salidas digitales

    Configuración de Sinking/Sourcing/Push/Pull, tal y como se muestra en la ventana emergente al pulsar una de estas opciones.

  • Configuración de comunicación de herramientas

    Estos ajustes no están disponibles en la interfaz de usuario, pero son: activado, velocidad de transmisión, paridad, bits de parada, caracteres de inactividad de recepción y caracteres de inactividad de transmisión.

Al seleccionar un URCap, se desactivarán todos los controles relacionados con los ajustes anteriores. Los nuevos ajustes se aplicarán al seleccionar una opción en el menú desplegable, al cargar el programa y al ejecutar el programa.