Entrada analógica

Descripción

La entrada analógica tiene dos campos para AI 0 y AI 1 . Se puede ajustar a 4–20 mA. Estos ajustes se mantendrán durante los reinicios del controlador del robot y se guardarán en la instalación.

 

Para acceder a la entrada analógica

  1. Pulsa AI 0 . Aparecen los campos «Nombre » y «Dominio ».

  2. En el campo «Nombre», introduce el nombre que prefieras.

  3. Pulsa en el campo «Dominio » y podrás elegir entre «Corriente» o «Tensión».

  4. Pulsa AI 1 .

  5. Repite los pasos 2 y 3.