UR Connect

Descripción

El menú UR Connect se utiliza junto con el kit de conectividad UR Connectivity Kit.

 

Para conectarse a través de UR Connect

En UR Connect :

 

  1. Pulsa en «Conectar».

  2. Introduce tu código PIN de seis dígitos.

 

Conecte PolyScope X a myUR Cloud

Debe conectar su software de PolyScope X al servicio myUR Cloud.

Tiene que encontrar su código PIN en su cuenta de myUR.

  1. Vaya a los Ajustes.

  2. Vaya a UR Connect.

  3. Pulse el botón «Conectar» en la página principal de UR Connect.

  4. Añada su código PIN desde myUR.

Cuando vea el icono verde en la esquina derecha de la ventana, estará conectado a myUR Cloud.

Conexión fallida

Si ve «Código PIN incorrecto», revise su código PIN de myUR.

 

Diagnóstico

Si experimenta algún imprevisto cuando UR Connect está activo, puede ir a Diagnóstico.

  1. Vaya a los Ajustes.

  2. Vaya a UR Connect.

  3. Pulse el menú Kebab en la esquina superior derecha.

  4. Seleccione «Diagnóstico».

 

Exportar registros

Es posible exportar los registros de UR Connect desde su software de PolyScope X.

  1. Vaya a los Ajustes.

  2. Vaya a UR Connect.

  3. Pulse el menú Kebab en la esquina superior derecha.

  4. Seleccione «Exportar registros»

  5. Seleccione «Exportar a myUR» o «Exportar a USB».