Ethernet/IP Adapter

Descripción

EtherNet/IP es un protocolo de red que permite la conexión del robot a un analizador EtherNet/IP industrial. Si la conexión está habilitada, podrá seleccionar la acción que ocurrirá cuando un programa pierda la conexión al analizador de EtherNet/IP.

 

Habilitar Ethernet/IP

 

Así es como se habilita la función Ethernet/IP en PolyScope X.

  1. En la parte superior izquierda de la pantalla, pulse el menú Hamburguesa.

  2. Pulse Ajustes.

  3. En el menú de la izquierda, bajo Seguridad, pulse Servicios.

  4. Introduce la contraseña de administrador.

  5. Pulse el botón Adaptador de IP/EtherNet para activarlo.

 

Uso de Ethernet/IP

Así es como puede encontrar las funciones Ethernet/IP en PolyScope X:

 

En el encabezado izquierdo de PolyScope X.

  1. Pulse el icono de la aplicación.

  2. Debajo de Comunicación, seleccione Ethernet/IP en el menú de la izquierda.

Seleccione la acción pertinente en la lista:

Ignorar

PolyScope X ignora la pérdida de la conexión EtherNet/IP y el programa principal se seguirá ejecutando.

Pausar

PolyScope X pausa el programa principal. El programa se reanuda desde donde se detuvo.

Detener

PolyScope X detiene el programa principal.

 

En la esquina superior derecha de esta pantalla, puede ver el estado de Ethernet/IP.

Conectado

El robot está conectado al escáner de Ethernet/IP.

Sin analizador

El dispositivo Ethernet/IP se está ejecutando, pero no hay ningún Escáner conectado al robot a través de Ethernet/IP.

Desactivado

El dispositivo Ethernet/IP no está habilitado.

 

Compatibilidad con diagnósticos por Ethernet

Se ha añadido una función para habilitar el diagnóstico de la red Ethernet. Cuando está activada, el tráfico entre el adaptador Ethernet/IP del robot y el escáner Ethernet/IP se recopilará en un archivo pcap. Los datos recopilados están disponibles como parte del archivo de soporte técnico.